990-5452M-037

配置显示首选项

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 显示屏 > 首选项
  2. 使用向上和向下箭头键选择首选语言。
  3. 使用向上和向下箭头键选择首选日期格式。
  4. 选择首选温度单位:美制(华氏度 °F)或公制(摄氏度 °C)。
  5. 使用以下两种方法之一设置当前日期和时间:
    • 在显示屏上手动设置日期和时间,方法是选择手动并输入实际日期和时间,然后按确定
    • 自动设置日期和时间,方法是选择与 NTP 服务器同步(网络时间协议服务器)。
      注: NTP 服务器设置可通过 Web、命令行或配置文件在网络管理界面中配置。
  6. 点击确定保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?