990-5452M-037

配置输出配电箱断路器

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 客户 > 输出设置
  2. 对于并机系统中可用的输出配电箱断路器,请选择存在
  3. 对于并机系统中存在的负载组断路器,请选择存在,并指明该负载组断路器位于 SIB 上游还是 SIB 下游
  4. 点击确定以确认设置。
  5. 点击主屏幕按钮以退出配置屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?