990-5452M-037

配置电池警报阈值

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 电池 > 警报
  2. 选择首选的电池警报阈值(秒)。选择 60 至 6000 秒之间的数值,然后按确定
  3. 点击确定以保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?