990-5452M-037

启动 UPS 并将其添加到运行的并机系统中

使用此步骤来启动 UPS 并将其添加到正在运行的并机系统。

注: 仅在该断路器的 LED 为绿色时再操作断路器。
  1. 闭合设备输入断路器 UIB。
    这样可在大约 30 秒后启动显示屏界面。
  2. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 开机向导。选择在并机系统中启动 UPS 并按照屏幕上的步骤进行操作。
    注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的开机向导中的步骤操作。
  3. 闭合静态开关输入断路器 SSIB。
  4. 闭合反向馈电保护开关 (BF2)(如有且处于断开状态)。
  5. 闭合相应电池解决方案中的电池断路器。
  6. 闭合设备输出断路器 UOB。
  7. 点击 UPS 正面的逆变器启动按钮来打开逆变器。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?