990-5452M-037

远程连接 10” 系统旁路显示屏

  1. 在 Internet Explorer 10 或更高版本中,输入显示屏的 IP 地址。若要禁用此功能,请确保显示屏 IP 地址保留空白。
  2. 如果系统提示,请遵循 Active X 安装说明进行操作。
  3. 选择监控选项卡并在左侧窗格中选择 Web Gate > 新窗口
    您现在即可查看并机系统的状态和日志信息了。
  4. 使用您的用户名和密码登录。在使用远程功能之前,请更改密码以确保连接安全。建议您定期更改密码。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?