故障排除
确定是否需要更换部件
要确定是否需要更换部件,请与施耐德电气联系并按照下述步骤操作,以便客户支持代表能够迅速为您提供协助:
- 若出现警报状态,请浏览警报列表、记录信息,并将其提供给客户支持代表。
- 记下设备的序列号,以便在与施耐德电气联系时能够方便地找到此序列号。
- 如有可能,请使用显示屏旁边的电话与施耐德电气联系,这样,您可以为客户支持代表收集并提供更多关于故障的信息。
- 做好详细描述问题的准备。如有可能,客户支持代表将通过电话帮助您解决问题,否则,会为您分配一个退回材料授权书 (RMA) 号码。如果要将模块退回施耐德电气,则必须将此 RMA 号码清晰地印在包装外面。
- 如果设备处于保修期内且由施耐德电气启动,则将予以免费维修或更换。如果超过保修期,则要收取一定的费用。
- 如果该设备有相应的施耐德电气服务合同,请准备好该合同,以便向客户支持代表提供相关信息。
查找序列号
- 在显示屏的主屏幕上,选择 。
- 记下第一页上的 I/O 机柜 序列号,并准备好提供给客户支持部门。
- 按方向键转到下一页并记下电源柜序列号,并准备好提供给客户支持部门。
将部件退回至施耐德电气
要将故障部件退回至施耐德电气,请联系施耐德电气客户支持部门,以获得一个 RMA 号码。
请用原包装材料包装好部件,然后通过托运公司退回。托运时需要为其保价并预付运费。客户支持代表将提供目的地址。如果已经没有原包装材料,请向客户支持代表索取一套新包装材料。
-
部件要包装好,以免在运输中损坏。托运部件时,切勿使用泡沫聚苯乙烯颗料或其他松散的包装材料包装部件。否则,部件可能会在运输中下沉并损坏。
-
请在包装中随附一张便笺,注明您的姓名、RMA 号码、地址、销售收据副本、问题描述、电话号码和付款确认信息(如有必要)。