990-5452M-037

配置显示设置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 显示屏
  2. 通过亮度指示器设置显示屏的亮度。点击 + 增加亮度或点击 减小亮度。
  3. 设置背光超时时间。选择 125101530 分钟。
  4. 设置显示屏的语言。
  5. 配置网络,点击网络配置按钮并输入 IP 地址掩码网关。然后按确定
  6. 点击主屏幕按钮以退出配置屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?