990-5452M-037

更改系统名称

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 客户 > ID 设置
  2. 可更改以下名称:
    • UPS

    • 输入

    • 系统输出

    • 维修旁路

    • 旁路

    • 系统旁路

  3. 点击确定以确认设置。
  4. 点击主屏幕按钮以退出配置屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?