990-5452M-037

删除用户

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 显示屏 > 安全 > 删除用户
  2. 使用向上和向下箭头键找到要删除的用户,然后点击确定
  3. 点击以确认删除系统的现有用户。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?