按变频器模式启动系统运行
使用此步骤可按变频器模式启动单机系统和并机系统,或者启动单台变频器并将其添加到正按变频器模式运行的并机系统中。
注: 仅在该断路器的 LED
为绿色时再操作断路器。
- 闭合设备输入断路器
UIB。这样可在大约 30 秒后启动显示屏界面。
- 在显示屏的主屏幕上,选择以“关闭运行”开机,并按照屏幕上的步骤进行操作。 。选择注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的启动向导中的步骤操作。
- 闭合电池断路器(如存在)。
- 闭合设备输出断路器 UOB。
- 闭合系统隔离断路器 SIB。
- 在显示屏界面上点击启动逆变器。