990-5452M-037

更改用户密码

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 客户 > 更改密码
  2. 输入新密码确认密码,然后点击确定完成操作。
  3. 点击关闭X (X)按钮以退出重置用户密码弹出屏幕。
  4. 点击主屏幕按钮以退出配置屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?