990-5452M-037

设置 UPS 标识

注: 用户自定义名称用户自定义位置必须通过网络管理接口进行配置。有关更多信息,请参阅 访问已配置的网络管理界面
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > UPS > 标识
  2. 选择通过型号名称用户自定义名称用户自定义位置进行 UPS 识别。
  3. 点击向右箭头,转到下一个配置屏幕。
  4. 点击文本框并输入各断路器名称或保留默认设置。别名限制为四个字符。
  5. 点击确定以确认设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?