990-5452M-037

恢复默认配置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 配置 > 恢复默认
  2. 选择以下选项之一:
    • 重新启动网络接口:选择此选项以重新启动网络接口。
    • 全部重置:选择此选项将所有设置重置为默认。您可以选择在重置步骤中忽略 TCP/IP 设置。
    • 仅重置:如果只想将部分设置重置回默认值,请选择此选项。您可以选择重置以下设置:TCP/IP事件配置显示设置.
  3. 作出选择后,点击确定将选定的设置重置回默认值。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?