990-5452M-037

配置自动电池测试

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 电池 > 测试
  2. 设置用于电池自动测试的首选设置:
    1. 电池测试周期:选择电池测试的周期。在以下选项中选择:从不每 52 周每 26 周每 12 周每 8 周每 4 周每 2 周每周一次
      注: 频繁运行电池测试可能会降低电池寿命。
    2. 电池测试开始时间:选择一天中开始测试的时间(以 24 小时格式),然后按确定
    3. 电池测试星期日期:选择一周中开始测试的时间,然后按确定
  3. 完成所有设置后,点击确定以保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?