990-5452M-037

从并机系统中隔离单个 UPS

使用此步骤可以关闭并机系统中某个正在运行的 UPS。

注: 在开始本步骤前,请确保剩余的 UPS 设备可以为负载供电。
注: 仅在该断路器的 LED 为绿色时再操作断路器。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 关闭向导。选择在并机系统中关闭 UPS,并按照屏幕上的步骤进行操作。
    注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的关闭向导中的步骤操作。
  2. 关闭 UPS,方法是按下 UPS 正面的逆变器停止按键。
  3. 断开设备输出断路器 UOB。
  4. 断开静态开关输入断路器 SSIB。
  5. 断开相应电池解决方案中的电池断路器。
  6. 断开设备输入断路器 UIB。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?