990-5452M-037

查看活动警报

  1. 在屏幕右上角点击此符号。
  2. 您可以在活动警报屏幕上执行以下操作:
    1. 点击方向键以浏览活动警报列表。

      活动警报采用不同颜色来区分警报级别:

      • 绿色:无活动警报

      • 蓝色:存在提示警报。

      • 黄色:存在警告警报

      • 红色:存在严重警报。

    2. 点击回收站按钮以清除活动警报列表。*
    3. 点击“确认”按钮可停止活动警报闪烁。
  3. 点击主屏幕按钮以退出活动警报列表。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?