配置输出继电器
- 在显示屏上,选择 。
- 选择此项以启用或禁用通电检查模式。
- 当通电检查模式启用时,输出继电器会开启。如果收到信号或者继电器供电中断,电路将会断开,继电器禁用。
- 当通电检查模式禁用时,输出继电器会关闭。如果收到信号,电路将会闭合,继电器激活。
- 选择要配置的输出继电器。
- 从下表选择要使用特定输出继电器的功能:
常见警报:输出会由任何警报触发。
正常运行:输出会在 UPS 处于正常运行模式时触发。
电池运行*:输出会在 UPS 处于电池运行模式时触发。
维修旁路*:输出会在 UPS 处于维修旁路运行模式时触发。
静态旁路*:输出会在 UPS 处于强制静态运行或请求静态运行模式时触发。
高效模式:输出会在 UPS 处于 E-变换或 ECO 模式时触发。
输出过载:输入会在发生过载情况时触发
风扇故障:输出会在一个或多个风扇发生故障时触发。
电池工作不正常*:输出会在电池工作不正常时触发。
电池已断开*:输出会在电池断开或电池断路器断开时触发。
电池电压过低*:输出会在电池电压低于阈值水平时触发。
输入超限:输出会在输入超限时触发。
旁路超限*:输出会在旁路超限时触发。
UPS 警告:输出会在出现警告性警报时触发。
UPS 严重故障:输出会在出现严重故障警报时触发。
并机冗余丢失:输出会在并机冗余丢失时触发。
外部故障:输出会在 UPS 外部故障出现时触发。
UPS 维护模式:输出会在设备输出断路器 (UOB) 断开时触发。
系统警告:输出会在并机系统出现警告性警报时触发。
系统严重故障:输出会在并机系统出现严重警报时触发。
系统警报:输出会在并机系统出现任何警报时触发。
紧急停机激活:输出会在紧急停机激活时触发。
切换到静态旁路已禁用
UPS 提示警报:输出会在出现提示性警报时触发。
系统提示警报:输出会在并机系统出现提示性警报时触发。
- 对特定输出设置激活延迟(秒)。请选择 0 ~ 60 秒之间的数值。
- 点击确定保存设置。