配置输入接点
- 在显示屏上,选择 并选择要配置的输入接点。
- 选择以下任一选项:
自定义输入 1:通用输入。
外部电池监控检测到故障:输入以表示外部电池监控已检测到故障。
自定义输入 2通用输入。
电池室不能通风:输入以表示电池室通风有故障。当输入处于活动状态时,电池充电器会关闭。
接地故障:输入以表示存在接地故障。
由发电机组供电:输入以表示 UPS 正由发电机供电。电池充电电流会降到耐德电气在启动阶段设置的值。
禁止从静态旁路切换:当输入处于活动状态且系统进入请求静态旁路或强制静态旁路运行模式时,系统会被锁定在静态旁路状态,直至输入的状态不再活动。
外部储能:次要警报:输入以表示外部储能监控装置报告次要警报。
外部储能:重要警报:输入以表示外部储能监控装置报告重要警报。
强制关闭充电器:输入以强制关闭充电器。
飞轮无法运行:输入以表示飞轮系统不可用。
禁用高效模式:输入以禁用高效模式
请求旁路运行模式输入以进入 UPS 静态旁路运行模式(若条件满足)。
强制电池运行模式:输入以强制进入电池运行模式。
分布式储能:输入以激活分布式储能模式。 存在 DC 接地故障:输入以激活 DC 接地故障的警报。 命令 UPS 禁止旁路切换:输入以禁止 UPS 进入旁路运行模式。 - 点击确定保存设置。