990-5452M-037

配置 UPS 输出电压补偿

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > UPS > 输出
  2. 点击向右箭头,转到下一个输出配置屏幕。
  3. 电压补偿中,选择系统的首选电压补偿范围。请选择 –3%–2%–1%0%1%2%3%
    注: 此设置将在并机系统中的所有 UPS 之间共享。
  4. 对于基于负载的变压器输出电压补偿选择首选输出电压补偿以补偿基于负载的变压器压降。请选择 0%1%2%3%
    注: 对于并机系统中的所有 UPS,此设置必须相同。
    注: 若将该设置设定为 0%,则输出变压器电压补偿禁用。
  5. 点击确定以保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?