990-5452M-037

将 UPS 从正常运行模式切换为请求静态旁路模式

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 运行模式
  2. 点击切换至请求静态旁路模式按钮。
    注: 如果系统状况不满足切换条件,此按钮则显示为灰色
  3. 验证 UPS 运行模式是否已变成请求静态旁路模式
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?