990-5452M-037

配置提示设置

过滤网更换后,必须更新提示设置。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 提示
  2. 配置以下设置:
    1. 发出提示信号:选择启用以启用显示所有提示。
    2. 提示:选择启用以启用显示空气过滤器更换的提示。
    3. 第 1 次提示前的持续时间:设置第 1 次提醒显示前的时间(星期)。
    4. 已用时间:手动设置空气过滤器已使用的天数。
  3. 点击确定以保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?