990-5452M-037

查看并机系统状态

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择状态 > 并机系统
  2. 选择想要查看状态的区域。在以下选项中选择:

    测量值

    输入电流 (A)

    当前每相的输入电流,单位为安培 (A)。

    输出电流 (A)

    当前每相的输出电流,单位为安培 (A)。

    旁路电流 (A)

    当前每相的旁路电流,单位为安培 (A)。

    并机 UPS 数量

    并机系统中 UPS 的总数目。

    冗余 UPS 数量

    并机系统的冗余。

    每个 UPS 的冗余电源柜数量

    每个 UPS 的冗余电源柜数量。

    输出总视在功率 (kVA)

    当前的总视在输出功率(对于所有三个相),单位为千伏安 (kVA)。

    输出总有功功率 (kW)

    当前的总有功输出功率(对于所有三个相),单位千瓦 (kW)。

    输出总负载 (%)

    所有相当前使用的 UPS 系统容量百分比。最高相负载的负载百分比会显示在屏幕上。

    模拟图

    模拟图

    模拟图显示了 UPS 系统中主要部件的当前状态:电源、逆变器、旁路静态开关和断路器,并且还显示流经系统的功率通量。

    注: 单击 UPS 或系统旁路可查看更详细的模拟图。

    通信状态

    通信状态

    通信状态示意图显示了显示屏与并机系统中各 UPS 之间的通信状态。

  3. 点击主屏幕按钮以退出屏幕并返回至主屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?