990-5452M-037

在维修旁路运行模式下启动单机系统

使用此步骤在由 MBB 供电负载的维修旁路运行模式下启动单机系统,并且所有断路器均断开。

注: 仅在该断路器的 LED 为绿色时再操作断路器。
  1. 闭合设备输入断路器 UIB。

    这样可在大约 30 秒后启动显示屏界面。

  2. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 开机向导。选择从维修旁路启动,并按照屏幕上的步骤进行操作。
    以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的开机向导中的步骤操作。
  3. 闭合静态开关输入断路器 SSIB。
  4. 闭合反向馈电保护开关 (BF2)(如有且处于断开状态)。
  5. 闭合相应电池解决方案中的电池断路器。
  6. 点击显示屏界面上的将负载转换至静态旁路按钮以启动静态旁路。

    在带有 Kirk-Key 的系统中,钥匙由电磁钥匙设备松开。

    如果 UPS 系统未转换至请求静态旁路,请转至状态 > 活动警报以查看是否有处于活动状态的警报阻止了 UPS 系统转换至静态旁路。

  7. 在带有 Kirk-Key 的系统中,将钥匙插入设备输出断路器 UOB 的锁中并进行解锁。
  8. 闭合设备输出断路器 UOB。
  9. 断开维修旁路断路器 MBB。
    系统将自动切换为正常运行模式。
  10. 在带有 Kirk-Key 的系统中,将维修旁路断路器 MBB 上锁的钥匙转至解锁位置。
    钥匙随即松开。
  11. 在带有 Kirk-Key 的系统中,将钥匙插入电磁钥匙设备并转动钥匙。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?