运行模式
UPS 模式
E-变换模式
E-变换模式提供最大保护和最高效率,能够减少 UPS 损耗的电能,只有双变换模式的三分之一。E-变换模式现在是普遍推荐的运行模式,默认在 UPS 中启用,但可通过显示菜单禁用。启用后,E-变换可通过显示菜单设置为始终启用,或配置为按预定顺序启用。
在 E-变换模式下,UPS 会通过静态旁路向负载的有功部分供电,前提是市电电源在容许范围内。逆变器在运行时保持与旁路电源并联连接,因此,当负载的无功部分在 UPS 输入电流中严重下降时,无论负载功率因数为何,UPS 的输入功率因数始终维持在校正值附近。如果市电电源出现了中断,逆变器会维持输出电压,让 E-变换无间断切换至双变换模式。UPS 处于 E-变换模式时会对电池充电,并提供谐波补偿。
在以下条件下,Galaxy VX UPS 系统可采用 E-变换模式:
-
UPS 负载至少为 5-10%。
-
电压波动 ≤10%(相对于额定电压,可调设置:3% - 10%)。
-
THDU ≤5%。
如果 UPS 处于 E-变换模式,则旁路、逆变器和负载 LED 为绿色,电池和输入 LED 为关闭。
双变换(正常运行)模式
UPS 可为负载提供稳压电源。双变换模式会在系统输出端永久创造完美的正弦波,但此操作也会消耗更多的电力。
如果 UPS 处于双变换模式,则输入、逆变器和负载 LED 为绿色,电池和旁路 LED 为关闭。
电池运行模式
如果市电出现故障,UPS 会切换到电池运行模式,并由电源为负载提供稳压电源。
如果 UPS 系统处于电池运行模式,则电池、逆变器和负载 LED 为绿色,旁路 LED 为关闭并且输入 LED 为红色。
请求静态旁路运行模式
UPS 可在收到显示屏输入的命令后切换到请求静态旁路运行模式。在请求静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。如果检测到错误,UPS 将切换为双变换(正常运行)或强制静态旁路运行。如果在请求静态旁路模式下市电电源供电出现了中断,则 UPS 会切换到电池运行模式。
在请求静态旁路运行模式下,输入、旁路和输出 LED 为绿色,电池和逆变器 LED 为关闭。
强制静态旁路运行模式
UPS 在收到 UPS 指令或用户按下 UPS 上的逆变器 OFF(停止)按钮后,会进入强制静态旁路运行模式。在强制静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。
在强制静态旁路运行模式下,输入、旁路和输出 LED 为绿色,电池和逆变器 LED 为关闭或红色(如果存在警报)。
维护旁路运行模式
- UPS 模式
当外部维修旁路机柜、维修旁路面板或第三方开关设备中的维修旁路断路器 (MBB) 处于闭合状态时,UPS 会切换到外部维修旁路运行模式。负载通过维修旁路由未经调节的电源提供供电。在经外部维修旁路断路器 (MBB) 的外部维修旁路运行模式下,可对整个 UPS 进行维护和更换。
静态旁路待机运行
静态旁路待机仅适用于并机系统中的单台 UPS。UPS 进入静态旁路待机运行的情况为:当 UPS 被阻止进入强制静态旁路运行并且并机系统的其他 UPS 可以支持负载时。在静态旁路待机中,指定 UPS 的输出关闭。在可能的情况下,UPS 自动切换到首选运行模式。
逆变器待机
UPS 进入逆变器待机的情况为:当一台 UPS 的市电供电发生中断并且并机系统的其他 UPS 设备可在维持已配置的冗余级别的同时支持负载。这样可避免电池在不必要的情况下消耗殆尽。
ECO 模式
在 ECO 模式下,UPS 会使用请求静态旁路为负载供电,前提是电能质量在容许范围内。如果检测到故障(旁路电压超限、输出电压超限、供电间断等),UPS 会立即切换到双变换(正常运行模式)或强制静态旁路模式。根据切换条件,可能会发生最短的负载供应中断(最多 10 毫秒)。UPS 处于 ECO 模式时会对电池充电。相比双变换模式,ECO 模式的主要优势是可降低耗电量。
在 ECO 模式下,输入、旁路和输出 LED 为绿色,电池和逆变器 LED 为关闭。
自检
在 UPS 系统启动后,UPS 将执行自动自检。模拟图上闪烁的 LED 会显示自检的状态和进度。
在自检完成后,LED 会显示 UPS 系统的运行模式。
电池测试模式
当 UPS 进行电池自检或运行时间校准时,UPS 会进入电池测试模式。
关闭模式
- UPS 模式
UPS 未在向负载供电。电池充电,显示屏开启。系统模式
系统运行模式显示了整个 UPS 系统(包括开关设备)的输出状态,以及为负载供电的电源。
E-变换模式
E-变换模式提供最大保护和最高效率,能够减少 UPS 损耗的电能,只有双变换模式的三分之一。E-变换模式现在是普遍推荐的运行模式,默认在 UPS 中启用,但可通过显示菜单禁用。启用后,E-变换可通过显示菜单设置为始终启用,或配置为按预定顺序启用。
在 E-变换模式下,UPS 系统会通过静态旁路向负载的有功部分供电,前提是市电电源在容许范围内。逆变器在运行时保持与旁路电源并联连接,因此,当负载的无功部分在 UPS 系统输入电流中严重下降时,无论负载功率因数为何,UPS 系统的输入功率因数始终维持在校正值附近。如果市电电源出现了中断,逆变器会维持输出电压,让 E-变换无间断切换至双变换模式。UPS 系统处于 E-变换模式时会对电池充电,并提供谐波补偿。
在以下条件下,Galaxy VX UPS 系统可采用 E-变换模式:
-
UPS 负载至少为 5-10%。
-
电压波动 ≤10%(相对于额定电压,可调设置:3% - 10%)。
-
THDU ≤5%。
逆变器运行模式
- 系统模式
在逆变器运行模式中,负载由逆变器供电。当 UPS 系统运行模式为逆变器运行时,UPS 模式可以是双变换(正常运行)或电池运行。
请求静态旁路运行模式
- 系统模式
当 UPS 系统处于请求静态旁路运行模式时,负载由旁路电源供电。如果检测到故障,UPS 系统将切换为逆变器运行模式或强制静态旁路运行模式。
强制静态旁路运行模式
- 系统模式
UPS 系统在收到 UPS 系统指令或用户按下 UPS 上的逆变器 OFF(关闭)按钮后,会进入强制静态旁路运行模式。在强制静态旁路运行模式中,负载由旁路电源通过未经调节的电源直接供电。
维护旁路运行模式
- 系统模式
在维护旁路运行模式中,负载通过维修旁路由未经调节的电源提供供电。
ECO 模式
- 系统模式
在 ECO 模式下,UPS 系统会使用请求静态旁路为负载供电,前提是电能质量在容许范围内。如果检测到故障(旁路电压超限、输出电压超限、供电间断等),UPS 系统会立即切换到双变换(正常运行模式)或强制静态旁路模式。根据切换条件,可能会发生最短的负载供应中断(最多 10 毫秒)。UPS 系统处于 ECO 模式时会对电池充电。相比双变换模式,ECO 模式的主要优势是可降低耗电量。