990-5452M-037

访问密码保护的屏幕

注: 默认的管理员用户名/密码是 admin/admin。请在首次登录后更改密码,随后应定期更改密码。
注: 默认的用户用户名/密码是 config/config。
  1. 当屏幕提示输入密码时,点击用户名字段,打开键盘。
  2. 点击用户名字段,输入自己的用户名并点击 Enter
  3. 点击密码字段,输入自己的密码并点击 Enter
  4. 点击登录
  5. 点击关闭X 按钮以退出登录弹出屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?