990-5452M-037

关闭系统的变频器模式运行

使用此步骤关闭单机或并机系统的变频器模式运行。

注: 仅在该断路器的 LED 为绿色时再操作断路器。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 关闭向导。选择以“关闭运行”关机,并按照屏幕上的步骤进行操作。
    注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的关闭向导中的步骤操作。
  2. 断开设备输出断路器 UOB。
  3. 断开电池断路器(如存在)。
  4. 断开设备输入断路器 UIB。
  5. 对并机系统中的每台 Galaxy VX 重复步骤 1 ~ 4。
  6. 断开系统隔离断路器(如存在)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?