EIO0000005729.00

产品无法正常启动

如果由于某些原因,产品无法正常启动或您无法打开 System Settings,请尝试以下操作。

在打开产品后的 15 秒内,或开机画面 (闪屏) 消失后,双击屏幕的左下角或右下角。该产品将打开 System Settings

如果准备了恢复介质,则使用它执行恢复。

请参阅 恢复 (备份和恢复)

如果尚未执行备份,请执行出厂复位。

请参阅 初始化 (出厂复位)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?