DOCA0006DE-08

Alarmaktivität und -verlauf

Die Liste der aktiven Alarme speichert maximal 20 Einträge. Die Liste funktioniert als Ringspeicher, d. h. die ältesten Einträge werden durch die neuesten Einträge ersetzt. Die Informationen in der Liste der aktiven Alarme sind flüchtig. Beim Zurücksetzen des Messgeräts wird diese Liste neu initialisiert.

Das Alarmverlaufsprotokoll speichert 20 Einträge von vergangenen Alarmen. Das Protokoll funktioniert ebenfalls als Ringspeicher. Diese Informationen sind nicht flüchtig.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.