DOCA0006DE-08

Energieprotokoll

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

Energieprotokoll – Tag

0xB21F

45600

R

1

UInt16

Aktivieren/Deaktivieren:

  • 0x0000 = Deaktivieren
  • 0xFFFF = Aktivieren

0xB220

45601

R

1

UInt16

Höchste Eintragsnummer

0xB221

45602

R

1

UInt16

Aktuelle Eintragsnummer

0xB222

45603

R

1

UInt16

Neueste Eintrags-ID

0xB223

45604

R

1

UInt16

Älteste Eintrags-ID

0xB224

45605

R

4

Int64

Wh

Echtzeitwert des aktuellen Tages

0xB228

45609

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit Eintrag 001

0xB22C

45613

R

4

Int64

Wh

Wert Eintrag 001

0xB388

45961

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit Eintrag 045

0xB38C

45965

R

4

Int64

Wh

Wert Eintrag 045

Energieprotokoll – Woche

0xB390

45969

R

1

UInt16

Aktivieren/Deaktivieren:

  • 0x0000 = Deaktivieren
  • 0xFFFF = Aktivieren

0xB391

45970

R

1

UInt16

Höchste Eintragsnummer

0xB392

45971

R

1

UInt16

Aktuelle Eintragsnummer

0xB393

45972

R

1

UInt16

Neueste Eintrags-ID

0xB394

45973

R

1

UInt16

Älteste Eintrags-ID

0xB395

45974

R

4

Int64

Wh

Echtzeitwert des aktuellen Tages

0xB399

45978

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit Eintrag 001

0xB39D

45982

R

4

Int64

Wh

Wert Eintrag 001

0xB431

46130

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit Eintrag 020

0xB435

46134

R

4

Int64

Wh

Wert Eintrag 020

Energieprotokoll – Monat

0xB439

46138

R

1

UInt16

Aktivieren/Deaktivieren:

  • 0x0000 = Deaktivieren
  • 0xFFFF = Aktivieren

0xB43A

46139

R

1

UInt16

Höchste Eintragsnummer

0xB43B

46140

R

1

UInt16

Aktuelle Eintragsnummer

0xB43C

46141

R

1

UInt16

Neueste Eintrags-ID

0xB43D

46142

R

1

UInt16

Älteste Eintrags-ID

0xB43E

46143

R

4

Int64

Wh

Echtzeitwert des aktuellen Tages

0xB442

46147

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit Eintrag 001

0xB446

46151

R

4

Int64

Wh

Wert Eintrag 001

0xB4A2

46243

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit Eintrag 013

0xB4A6

46247

R

4

Int64

Wh

Wert Eintrag 013

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.