DOCA0006DE-08

DE-Steuerungsmodus (PM3255)

Im DE-Steuerungsmodus wird die Tarifumschaltung durch die Eingangsstatus-Änderung des DE ausgelöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Digitaleingänge (PM3255).

HINWEIS:
  • Wenn Sie die Betriebsart des DE-Modus ändern (normaler Eingangsstatus, Eingangsimpulsmessung oder Energierücksetzung), während der Mehrfachtarif-Steuerungsmodus auf den DE-Steuerungsmodus eingestellt ist, wird die Mehrfachtarif-Funktion automatisch deaktiviert.

  • Wenn Sie die Betriebsart des Mehrfachtarif-Modus ändern (Kommunikation oder interne Echtzeituhr), während der Digitaleingang für die Mehrfachtarif-Funktion konfiguriert ist, wird die DE-Betriebsart automatisch auf den normalen Eingangsstatus eingestellt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.