DOCA0006DE-08

Anzeigebildschirm – Übersicht

 

A

Bildschirmtitel

 

B

Benachrichtigungsbereich mit Konfigurationsmodus-Symbol () oder Fehler-/Warnsymbol ()

 

C

Abbruch und Rückkehr zum übergeordneten Bildschirm, Übersichtsbildschirm (Anzeigemodus) bzw. Einstellen-Bildschirm (Konfigurationsmodus)

 

D

Auswahl eines Menüeintrags oder Bestätigung einer Eingabe

 

E

Navigation nach oben, Auswahl einer Einstellung aus einer Liste oder Erhöhung einer Zahl in einer numerischen Einstellung

 

F

Navigation nach unten, Auswahl einer Einstellung aus einer Liste oder Verringerung einer Zahl in einer numerischen Einstellung

 

G

Werte oder Einstellungen

 

H

Bildschirmliste

     

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.