DOCA0006DE-08

Hintergrundbeleuchtung und Fehler-/Warnsymbol

Die Hintergrundbeleuchtung (Anzeigebildschirm) und das Fehler-/Warnsymbol oben rechts auf dem Displaybildschirm geben den Messgerätstatus an.

Hintergrundbeleuchtung

Fehler-/Warnsymbol

Beschreibung

AUS

Das Gerät hat keinen Strom oder das Gerät ist ausgeschaltet

EIN / Abdunkeln

AUS

Das LCD ist im Energiesparmodus.

EIN / Normal

AUS

Normaler Betriebszustand.

Blinkt

Blinkt

Alarm/Diagnose ist aktiv.

EIN / Abdunkeln

Blinkt

Alarm/Diagnose ist 3 Stunden lang aktiv und das LCD ist im Energiesparmodus.

EIN / Normal

EIN / Abdunkeln

EIN

Kein aktiver Alarm. Protokollierte Alarme wurden nicht durch den Benutzer quittiert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.