DOCA0006DE-08

Minimal-/Maximalwerte

Wenn ein 1-Sekunden-Echtzeitwert seinen höchsten oder niedrigsten Wert erreicht, speichert das Messgerät diese Minimal-/Maximalwerte in seinem nichtflüchtigen Speicher.

Über das Display des Messgeräts können Sie:

  • Alle Minimal-/Maximalwerte seit der letzten Zurücksetzung zusammen mit Datum und Uhrzeit der Zurücksetzung anzeigen.

  • Minimal-/Maximalwerte zurücksetzen

Alle laufenden Minimal-/Maximalwerte sind arithmetische Minimal- und Maximalwerte. Die minimale A-N-Phasenspannung ist z. B. der niedrigste Wert im Bereich von 0 bis 1 MV, der seit der letzten Zurücksetzung der Minimal-/Maximalwerte aufgetreten ist.

Das Messgerät bietet Zeitstempel für sechs Minimal-/Maximalwerte.

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der im Messgerät gespeicherten Minimal- und Maximalwerte:

Eigenschaften

Beschreibung

Strom

Pro Phase, Neutralleiter und Mittelwert*

Minimalwert: Niedrigster Wert der 3 Phasen*

Maximalwert: Höchster Wert der 3 Phasen*

Spannung

L-L und L-N pro Phase und Mittelwert

Frequenz

Wirkleistung

Pro Phase* und Gesamtwert

Blindleistung

Pro Phase* und Gesamtwert

Scheinleistung

Pro Phase* und Gesamtwert

Leistungsfaktor

Pro Phase* und Gesamtwert

Tangens Phi (Blindleistungsfaktor)

Gesamtwert*

Klirrfaktor Strom (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Maximalwert: Pro Phase, Neutralleiter und höchster Wert der 3 Phasen*

Minimalwert: Pro Phase* und Neutralleiter*

Klirrfaktor Spannung (PM3210 / PM3250 / PM3255)

L-L und L-N pro Phase*

Maximalwert: Höchster Wert der 3 Phasen*

Minimalwert: Niedrigster Wert der 3 Phasen*

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.