DOCA0006DE-08

Zu diesem Handbuch

Geltungsbereich des Dokuments

Dieses Handbuch ist für Entwickler, Anlagenbauer und Wartungstechniker vorgesehen, die über entsprechende Kenntnisse zu elektrischen Verteilersystemen und Überwachungsgeräten verfügen.

Im gesamten Handbuch beziehen sich die Begriffe „Messgerät“/„Gerät“/„Produkt“ auf alle Modelle der PM3200-Reihe. Alle Unterschiede zwischen den Modellen, z. B. eine Funktion, die nur ein Modell aufweist, werden mit der entsprechenden Modellnummer oder Beschreibung angegeben.

Im Handbuch sind keine Konfigurationsdaten für erweiterte Funktionen enthalten, für die ein erfahrener Anwender eine erweiterte Konfiguration ausführen würde. Es enthält auch keine Anweisungen dazu, wie mithilfe von Energiemanagementsystemen oder -software – abgesehen von ION Setup – Messgerätdaten integriert werden oder wie eine Messgerät-Konfiguration durchgeführt wird.

Zugehörige Dokumente

Dokumentieren

Nummer

PM3200 / PM3210-Kurzanleitung

S1B46605 / S1B62913

PM3250 / PM3255-Kurzanleitung

S1B46607 / S1B62914

Sie können diese technischen Publikationen und andere technische Informationen unter www.se.com herunterladen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.