DOCA0006DE-08

Flex-Protokoll einstellen

Befehlsnummer

Aktion
(L/S)

Größe

Typ

Einheit

Bereich

Beschreibung

2052

W

1

UInt16

0–6

Flex-Protokollmodus:

  • 0 = Deaktiviert
  • 1 = Spitzenmittelwert
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

W

1

UInt16

10, 15, 20, 30, 60

Flex-Protokoll-Intervalldauer in Minuten:

  • 10, 15, 20, 30, 60

W

1

UInt16

1, 2

  • 0 = Öffnen
  • 1 = Schließen
HINWEIS: Gilt nur, wenn der Flex-Protokollmodus auf Spitzenmittelwert eingestellt ist.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.