DOCA0006DE-08

Alarmstatus auf dem Display anzeigen

Die Alarmstatus-Übersichtsseite enthält die folgenden Elemente:

  • Ins. aktivieren: Zeigt die Gesamtanzahl der Alarme an, die vom Benutzer in der Alarmkonfiguration aktiviert wurden.

  • Ins. aktiv: Zeigt die Gesamtanzahl der aktiven Alarme an. Ein aktiver Alarm mit mehreren Einträgen gilt als ein Alarm. Beispiel: Überstrom bei Phase 1 erzeugt den ersten Eintrag und Überstrom bei Phase 2 erzeugt den zweiten Eintrag – die Gesamtanzahl der aktiven Alarme beträgt jedoch 1.

  • Ausgang: Bezieht sich auf die Verknüpfung mit einem Digitalausgang (DO).

Die „Alarmstufe 2“-Seite enthält die Anzahl der Einträge für aktive und protokollierte Alarme.

Die Einträge für protokollierte Alarme umfassen die aktiven und die Verlaufsalarme. Ein mehrmals aufgetretener Alarm kann mehrere aktive oder protokollierte Einträge erzeugen.

Die „Alarmstufe 3“-Seite enthält detaillierte Informationen zu jedem aktiven und protokollierten Eintrag.

HINWEIS: Wenn kein aktiver Alarm vorhanden ist und Sie die Protokollliste aufrufen, geht das Messgerät davon aus, dass Sie alle protokollierten Alarme quittiert haben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.