DOCA0006DE-08

Befehlsschnittstelle

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

0x1481

5250

L/S

L/S

1

UInt16

Angeforderter Befehl

0x1483

5252

L/S

L/S

1

UInt16

Befehlsparameter 001

0x14FD

5374

L/S

L/S

1

UInt16

Befehlsparameter 123

0x14FE

5375

R

R

1

UInt16

Befehlsstatus

0x14FF

5376

R

R

1

UInt16

Befehlsergebniscodes:

  • 0 = gültiger Vorgang
  • 3000 = Ungültiger Befehl
  • 3001 = Ungültiger Parameter
  • 3002 = Ungültige Parameteranzahl
  • 3007 = Vorgang nicht ausgeführt

0x1500

5377

L/S

L/S

1

UInt16

Befehlsdaten 001

0x157A

5499

R

R

1

UInt16

Befehlsdaten 123

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.