DOCA0006DE-08

Impulsausgang (PM3210)

Der Impulsausgang wird nur für den Wirkenergie-Impulsausgang verwendet. Sie können die Impulsfrequenz (Impuls/kWh) und die Impulsdauer konfigurieren. Die Mindestimpulsdauer beträgt 50 ms. Der Impulsstopp ist gleich der oder länger als die Impulsdauer. Der Impulsausgang gibt den primären Energieverbrauch unter Berücksichtigung der Wandlerverhältnisse an. Sie müssen einen angemessenen Wert für die Impulsfrequenz und die Impulsdauer festlegen, um fehlende Impulse aufgrund eines Zählerüberlaufs zu vermeiden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.