DOCA0006DE-08

Überblick über die Messgerätfunktionen

Die Messgeräte der PM3200-Reihe ermöglichen eine präzise 3-Phasen-Überwachung von elektrischen Parametern.

Die folgenden Messgerätmodelle sind erhältlich:

  • PM3200

  • PM3210

  • PM3250

  • PM3255

Das Messgerät bietet die verschiedenen Messfunktionen, die zur Überwachung einer elektrischen Anlage erforderlich sind, wie z. B. für Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz und Energie.

Die Messgeräte weisen folgende Hauptmerkmale auf:

  • Überwachung von elektrischen Parametern wie I, In, U, V, PQS, E, LF, Hz

  • Leistungs-/Strommittelwert, Spitzenmittelwert

  • Zeitgestempelte Alarme

  • Minimal-/Maximalwerte für zahlreiche Parameter

  • Verwaltung von bis zu vier Tarifen

  • Bis zu zwei Digitaleingänge und zwei Digitalausgänge

  • Modbus-Kommunikation

  • QR-Codes mit eingebundenen Daten zur Betrachtung der Messgerätinformationen über Messgeräteinsichten

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.