DOCA0006DE-08

Energiemessungen

Das Messgerät berechnet und speichert Gesamt- und Teilenergiewerte für Wirk-, Blind- und Scheinenergie.

Sie können die Energiewerte auf dem Display ablesen. Die Auflösung des Energiewerts ändert sich automatisch von kWh in MWh (von kVAh in MVARh).

Die Energiewerte werden automatisch auf 0 zurückgestellt, wenn sie den Grenzwert von 1 x 106 MWh, 1 x 106 MVAh oder 1 x 106 MVARh erreichen. Eine manuelle Zurücksetzung der Gesamtenergie ist nicht zulässig. Sie können die Teilenergiewerte, einschließlich des Teilenergieimports, der Energie nach Tarif und der Phasenenergie, manuell über das Display zurücksetzen.

Die Energiewerte können über die Kommunikationsschnittstelle als 64-Bit-Integer mit Vorzeichen abgerufen werden. Die Einheiten sind immer Wh, VARh oder VAh.

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der Energiemessungen des Messgeräts:

Eigenschaften

Beschreibung

Energiewerte (Import)

Wirkenergie

Gesamtwert und Wert pro Phase, Teilwerte, nach Tarif

0 bis 1 x 1012 Wh

Automatische Zurücksetzung auf 0 bei Überschreitung des Grenzwerts

Blindenergie

Gesamtwert und Wert pro Phase, Teilwerte

0 bis 1 x 1012 VARh

Automatische Zurücksetzung auf 0 bei Überschreitung des Grenzwerts

Scheinenergie

Gesamtwert und Wert pro Phase, Teilwerte

0 bis 1 x 1012 VAh

Automatische Zurücksetzung auf 0 bei Überschreitung des Grenzwerts

Energiewerte (Export)

Wirkenergie

Gesamtwert

0 bis 1 x 1012 Wh

Automatische Zurücksetzung auf 0 bei Überschreitung des Grenzwerts

Blindenergie

Gesamtwert

0 bis 1 x 1012 VARh

Automatische Zurücksetzung auf 0 bei Überschreitung des Grenzwerts

Scheinenergie

Gesamtwert

0 bis 1 x 1012 VAh

Automatische Zurücksetzung auf 0 bei Überschreitung des Grenzwerts

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.