DOCA0006DE-08

Überblick

Der Haupttitel und das Untermenü sind im Vollbildmodus ausgeblendet und die Werte werden auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.

Der Vollbildmodus ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Einstellungen zum Aktivieren/Deaktivieren des Vollbildmodus und des automatischen Scrollens sowie das Intervall für das automatische Scrollen bearbeiten.

HINWEIS: Wenn der Vollbildmodus aktiviert ist, ist die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet. Wenn der Vollbildmodus deaktiviert ist, wechselt die Hintergrundbeleuchtung in den Energiesparmodus.

Vollbild

Autom. Scrollen

Intervall für autom. Scrollen

Beschreibung

Aktiviert

Deaktiviert

Beliebiger Wert

Feste Übersichtsseite im Vollbildmodus.

Aktiviert

Aktiviert

Beliebiger Wert

Automatisches Scrollen auf Seiten im Vollbildmodus. Das Intervall zwischen zwei zu scrollenden Seiten ist der in Sekunden festgelegte Wert.

Deaktiviert

Der Vollbildmodus ist deaktiviert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.