DOCA0006DE-08

Alarme

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

Alarmstatus

Aktive Alarm-Bitmaps

0x2B0C

11021

R

R

1

Bitmap

  • 0 = Alarm ist nicht aktiv
  • 1 = Alarm ist aktiv
  • BitN = Alarm-ID N (1–16)

0x2B0D

11022

R

R

1

Bitmap

BitN = Alarm-ID N (17–32)

0x2B0E

11023

R

R

1

Bitmap

  • BitN = Alarm-ID N (33–40)
  • BitN auf 0 festgelegt

0x2B0F

11024

R

R

1

Bitmap

  • BitN = Alarm-ID N (41–56)
  • BitN auf 0 festgelegt für PM3250

Aktivierte Alarm-Bitmaps

0x2B1F

11040

R

R

1

Bitmap

  • 0 = Alarm ist deaktiviert
  • 1 = Alarm ist aktiviert
  • BitN = Alarm-ID N (1–16)

0x2B20

11041

R

R

1

Bitmap

BitN = Alarm-ID N (17–32)

0x2B21

11042

R

R

1

Bitmap

  • BitN = Alarm-ID N (33–40)
  • BitN auf 0 festgelegt

0x2B22

11043

R

R

1

Bitmap

  • BitN = Alarm-ID N (41–56)
  • BitN auf 0 festgelegt für PM3250

Nicht quittierte Alarm-Bitmaps

0x2B45

11078

R

R

1

Bitmap

  • 0 = Verlaufsalarme werden vom Benutzer quittiert
  • 1 = Verlaufsalarme werden vom Benutzer nicht quittiert
  • BitN = Alarm-ID N (1–16)

0x2B46

11079

R

R

1

Bitmap

BitN = Alarm-ID N (17–32)

0x2B47

11080

R

R

1

Bitmap

  • BitN = Alarm-ID N (33–40)
  • BitN auf 0 festgelegt

0x2B48

11081

R

R

1

Bitmap

  • BitN = Alarm-ID N (41–56)
  • BitN auf 0 festgelegt für PM3250

Alarmereignis-Warteschlange

0x2B68

11113

R

R

1

UInt16

Größe der Ereigniswarteschlange:

  • Festgelegt auf 20

0x2B69

11114

R

R

1

UInt16

Anzahl der Einträge in der Ereigniswarteschlange

0x2B6A

11115

R

R

1

UInt16

Eintragsnummer des neuesten Ereignisses

Eintrag 001

0x2B6B

11116

R

R

1

UInt16

Eintragsnummer

0x2B6C

11117

R

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit

0x2B70

11121

R

R

1

UInt16

Datensatztyp:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x2B71

11122

R

R

1

UInt16

Registernummer oder Ereigniscode:

  • Primäres Ereignis: Modbus-Adresse der Einheit
  • Sekundäres Ereignis: Ereigniscode

0x2B72

11123

R

R

4

UInt16

Wert:

  • Primäres Ereignis: Registeradresse Alarmattribute
  • Sekundäres Ereignis: Schlechtester Wert der Quellenregister

0x2B76

11127

R

R

1

UInt16

Sequenznummer

Eintrag 020

0x2C4F

11344

R

R

1

UInt16

Eintragsnummer

0x2C50

11345

R

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit

0x2C54

11349

R

R

1

UInt16

Datensatztyp

0x2C55

11350

R

R

1

UInt16

Registernummer oder Ereigniscode

0x2C56

11351

R

R

4

UInt16

Wert

0x2C5A

11355

R

R

1

UInt16

Sequenznummer

Alarmhistorien-Protokoll

0x301B

12316

R

R

1

UInt16

Größe des Verlaufsprotokolls

0x301C

12317

R

R

1

UInt16

Anzahl der Einträge im Verlaufsprotokoll

0x301D

12318

R

R

1

UInt16

Eintragsnummer des neuesten Ereignisses

Eintrag 001

0x301E

12319

R

R

1

UInt16

Eintragsnummer

0x301F

12320

R

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit

0x3023

12324

R

R

1

UInt16

Datensatztyp:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x3024

12325

R

R

1

UInt16

Registernummer oder Ereigniscode:

  • Primäres Ereignis: Modbus-Adresse der Einheit
  • Sekundäres Ereignis: Ereigniscode

0x3025

12326

R

R

4

UInt16

Wert:

  • Primäres Ereignis: Registeradresse Alarmattribute
  • Sekundäres Ereignis: Schlechtester Wert der Quellenregister

0x3029

12330

R

R

1

UInt16

Sequenznummer

Eintrag 020

0x3102

12547

R

R

1

UInt16

Eintragsnummer

0x3103

12548

R

R

4

DATETIME

Datum/Uhrzeit

0x3107

12552

R

R

1

UInt16

Datensatztyp

0x3108

12553

R

R

1

UInt16

Registernummer oder Ereigniscode

0x3109

12554

R

R

4

UInt16

Wert

0x310D

12558

R

R

1

UInt16

Sequenznummer

1-Sekunden-Alarme – Standard

Überstrom, Phase

Alarm-ID = 1

0x36B4

14005

L/KS

L/KS

2

Float32

A

Auslösesollwert

0x36B6

14007

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x36B8

14009

L/KS

L/KS

2

Float32

%

  • Abfallsollwert
  • Abweichung vom Auslösesollwert in Prozent

0x36BA

14011

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

  • Abfallverzögerung
  • Wie Auslöseverzögerung

0x36BC

14013

L/KS

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung:

  • 0 = Nicht verknüpft
  • 1 = Verknüpft
  • Bit0 = DO1-Verknüpfung
  • Bit1 = DO2-Verknüpfung

Unterstrom, Phase

Alarm-ID = 2

0x36C8

14025

L/KS

2

Float32

A

Auslösesollwert

0x36CA

14027

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x36CC

14029

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x36CE

14031

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x36D0

14033

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Überspannung, L-L

Alarm-ID = 5

0x3704

14085

L/KS

2

Float32

V

Auslösesollwert

0x3706

14087

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3708

14089

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x370A

14091

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x370C

14093

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Unterspannung, L-L

Alarm-ID = 6

0x3718

14105

L/KS

L/KS

2

Float32

V

Auslösesollwert

0x371A

14107

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x371C

14109

L/KS

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x371E

14111

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3720

14113

L/KS

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Überspannung, L-N

Alarm-ID = 7

0x372C

14125

L/KS

2

Float32

V

Auslösesollwert

0x372E

14127

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3730

14129

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x3732

14131

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3734

14133

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Unterspannung, L-N

Alarm-ID = 8

0x3740

14145

L/KS

L/KS

2

Float32

V

Auslösesollwert

0x3742

14147

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3744

14149

L/KS

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x3746

14151

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3748

14153

L/KS

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Überleistung, Gesamtwirkleistung

Alarm-ID = 9

0x3754

14165

L/KS

L/KS

2

Float32

kW

Auslösesollwert

0x3756

14167

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3758

14169

L/KS

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x375A

14171

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x375C

14173

L/KS

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Überleistung, Gesamtblindleistung

Alarm-ID = 10

0x3768

14185

L/KS

2

Float32

kVAR

Auslösesollwert

0x376A

14187

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x376C

14189

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x376E

14191

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3770

14193

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Überleistung, Gesamtwirkleistung

Alarm-ID = 11

0x377C

14205

L/KS

L/KS

2

Float32

kVA

Auslösesollwert

0x377E

14207

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3780

14209

L/KS

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x3782

14211

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3784

14213

L/KS

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Kapazitiver Leistungsfaktor, Gesamtwert

Alarm-ID = 12

0x3790

14225

L/KS

2

Float32

Auslösesollwert

0x3792

14227

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3794

14229

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x3796

14231

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3798

14233

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Induktiver Leistungsfaktor, Gesamtwert

Alarm-ID = 13

0x37A4

14245

L/KS

2

Float32

Auslösesollwert

0x37A6

14247

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x37A8

14249

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x37AA

14251

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x37AC

14253

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Zu hoher Mittelwert, Gesamtwirkleistung, aktuell

Alarm-ID = 16

0x37E0

14305

L/KS

2

Float32

kW

Auslösesollwert

0x37E2

14307

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x37E4

14309

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x37E6

14311

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x37E8

14313

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Zu hoher Mittelwert, Gesamtscheinleistung, aktuell

Alarm-ID = 22

0x3858

14425

L/KS

2

Float32

kVA

Auslösesollwert

0x385A

14427

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x385C

14429

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x385E

14431

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3860

14433

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Zu hoher THD-U, Phase

Alarm-ID = 28

0x38D0

14545

L/KS

2

Float32

%

Auslösesollwert

0x38D2

14547

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x38D4

14549

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x38D6

14551

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x38D8

14553

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Unterleistung, Gesamtwirkleistung

Alarm-ID = 30

0x39E8

14825

L/KS

L/KS

2

Float32

kW

Auslösesollwert

0x39EA

14827

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x39EC

14829

L/KS

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x39EE

14831

L/KS

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x39F0

14833

L/KS

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Zu hoher THD-I, Phase

Alarm-ID = 31

0x3A10

14865

2

Float32

%

Auslösesollwert

0x3A12

14867

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3A14

14869

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x3A16

14871

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3A18

14873

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Zu hoher THD-V, Phase

Alarm-ID = 32

0x3A38

14905

L/KS

2

Float32

%

Auslösesollwert

0x3A3A

14907

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3A3C

14909

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x3A3E

14911

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3A40

14913

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

1-Sekunden-Alarme – benutzerdefiniert

Überenergie, Gesamtwirkleistung

Alarm-ID = 41

0x3A5D

14942

L/KS

2

UInt16

Quellenregister:

  • ENERGY_LOG_DAY_REALTIME_VALUE: 41504
  • ENERGY_LOG_WEEK_REALTIME_VALUE: 41874
  • ENERGY_LOG_MONTH_REALTIME_VALUE: 42043

0x3A60

14945

L/KS

2

Float32

Wh

Auslösesollwert

0x3A62

14947

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Auslöseverzögerung

0x3A64

14949

L/KS

2

Float32

%

Abfallsollwert

0x3A66

14951

L/KS

2

UInt32

Sekunde

Abfallverzögerung

0x3A68

14953

L/KS

1

Bitmap

Digitalausgänge an Verknüpfung

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.