DOCA0006DE-08

Stromnetzverdrahtung

1PH

1PH2W L-N≤ 240 V L-N

1PH2W L-L≤ 415 V L-L

1PH3W L-L-N≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1PH4W Multi L-N 2CT≤ 240 V L-N

1PH4W Multi L-N 3CT≤ 240 V L-N

3PH3W

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

≤ 480 V L-L

3PH4W

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3PH3W

3PH4W

250-mA-Sicherungen und Trennschalter

Messklemmenblock

Sicherungen und Trennschalter für SPW-Primärkreis

  • zeigt die Verdrahtung für ein symmetrisches System an.

Der Stromkreistrennmechanismus für das Gerät ist eindeutig zu kennzeichnen und in bequemer Reichweite des Bedieners zu installieren.

Sicherungen/Leitungsschutzschalter müssen:

  • In Übereinstimmung mit allen geltenden elektrotechnischen Vorschriften installiert werden.

  • Für die Anlagenspannung und für den vorhandenen Fehlerstrom ausgelegt sowie für die angeschlossenen Verbraucher bemessen sein.

Eine Sicherung für den Neutralleiter ist erforderlich, wenn der Neutralleiter der Spannungsquelle nicht geerdet ist.

Das Messgerät erfordert Stromwandler des folgenden Typs: x/5A oder x/1A.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.