DOCA0006DE-08

Energieimpulsausgang einrichten

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

Energieausgangsimpulse (globale Einstellungen)

0x0850

2129

L/KS

1

UInt16

Millisekunde

Energieimpulsdauer

Wirkenergie-Impulsausgangskanal

0x0852

2131

L/KS

1

UInt16

Digitalausgangsverknüpfung:

  • 0 = Deaktiviert
  • 1 = DO1 für Wirkenergie-Impulsausgang aktiviert

0x0853

2132

L/KS

2

Float32

Impuls/kWh

Wirkenergie-Impulsfrequenz

Blindenergie-Impulsausgangskanal

0x0856

2135

L/KS

1

UInt16

Digitalausgangsverknüpfung:

  • 0 = Deaktiviert
  • 1 = DO2 aktiviert für Blindenergie-Impulsausgang

0x0857

2136

L/KS

2

Float32

Impuls/kVARh

Blindenergie-Impulsfrequenz

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.