DOCA0006DE-08

Kommunikationsschnittstelle

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

0x1963

6500

R

R

1

UInt16

Protokoll

  • 0 = Modbus

0x1964

6501

L/KS

L/KS

1

UInt16

Adresse

0x1965

6502

L/KS

L/KS

1

UInt16

Baud rate:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

0x1966

6503

L/KS

L/KS

1

UInt16

Parität:

  • 0 = Gerade
  • 1 = Ungerade
  • 2 = Keine

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.