DOCA0006DE-08

Echtzeitmessung

Die folgende Tabelle enthält die Messeigenschaften des Messgeräts für die Echtzeitmessung:

Eigenschaften

Beschreibung

Strom

Pro Phase, Neutralleiter und 3-Phasen-Mittelwert

Spannung

L-L, L-N und 3-Phasen-Mittelwert

Frequenz

40–70 Hz

Wirkleistung

Gesamtwert und Wert pro Phase (mit Vorzeichen)

Blindleistung

Gesamtwert und Wert pro Phase (mit Vorzeichen)

Scheinleistung

Gesamtwert und Wert pro Phase

Leistungsfaktor (Real)

Gesamtwert und Wert pro Phase

0,000 bis 1 (mit Vorzeichen) über Display

0,000 bis 2 (mit Vorzeichen) über Kommunikationsschnittstelle

Tangens Phi (Blindleistungsfaktor)

Gesamtwert

Stromunsymmetrie

Pro Phase, höchster Unsymmetrie-Wert der 3 Phasen

Spannungsunsymmetrie

L-L, höchster Unsymmetrie-Wert der 3 Phasen

L-N, höchster Unsymmetrie-Wert der 3 Phasen

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.