DOCA0006DE-08

Einstellen der Uhr über das Display

In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie die Uhr eingestellt wird, wenn Sie das Messgerät erstmalig einschalten oder wenn ein Spannungsausfall aufgetreten ist. Anweisungen zum Einstellen der Uhr während des normalen Betriebs finden Sie unter Konfigurationsmodus-Menübaum für Ihr Messgerät.
  1. Drücken Sie auf , wenn Sie beim Einschalten des Messgeräts aufgefordert werden, Datum und Uhrzeit einzustellen.
  2. Verwenden Sie die Taste oder , um das Password (High) des Messgeräts einzugeben (Voreinstellung ist „0010“), und drücken Sie auf .
  3. Verwenden Sie die Taste oder , um das Datum im Format TT-MMM-JJJJ und die Uhrzeit im Format HH:MM:SS einzugeben.
  4. Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.