DOCA0006DE-08

Tarif einstellen

Befehlsnummer

Aktion
(L/S)

Größe

Typ

Einheit

Bereich

Beschreibung

2060

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

0–4

Mehrfachtarifmodus:

  • 0 = Mehrfachtarif deaktivieren
  • 1 = COM zur Tarifsteuerung verwenden (maximal 4 Tarife)
  • 2 = 1 Digitaleingang zur Tarifsteuerung verwenden (2 Tarife)
  • 3 = 2 Digitaleingänge zur Tarifsteuerung verwenden (4 Tarife)
  • 4 = RTC zur Tarifsteuerung verwenden (maximal 4 Tarife)

2008

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

1–4

Tarif:

HINWEIS: Nur wenn der Mehrfachtarif über die Kommunikationsschnittstelle gesteuert wird
  • 1 = T1
  • 2 = T2
  • 3 = T3
  • 4 = T4

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.