DOCA0006DE-08

QR-Code

Ein QR-Code (Quick Response Code) ist eine Art Matrix-Barcode, mit dem Daten effizient gespeichert werden.

Sie können Energiewerte anzeigen und Daten auslesen, indem Sie den QR-Code scannen, der auf dem Messgerätbildschirm angezeigt wird. Der dynamisch erstellte QR Code enthält eine URL, die die Daten des Messgeräts darstellt.

Die URL stellt grundlegende Konfigurationsinformationen über das Messgerät bereit, einschließlich den Systemtyp und die Kommunikationskonfiguration. Andere Parameter, wie z. B. Produktreferenz, Seriennummer und Firmwareversion, sind ebenfalls als Elemente in der URL enthalten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.