DOCA0006ZH-08

报警活动和历史记录

激活报警列表一次可包含 20 个条目。该列表也以循环缓冲器的形式工作,新进来的条目将取代旧条目。活动报警列表中的信息是不稳定的。当测量仪重置时,此列表将重新初始化。

报警历史日志包含 20 个已消失的报警条目。日志也可用作循环缓冲器。该信息是非易失性的。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.